This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:目标主机不可达/请求超时

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161870/dp83869hm-destination-host-unreachable-request-timed-out

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

您好!

我们使用 DP83869HM 在100BaseTx 和100baseFX 之间进行介质转换。 我们正在尝试在源和目标之间建立 LAN 连接、反之亦然。 硬件连接如下所示。 请参阅方框图。

源(PC-A)-> DP83869HM (100BaseTx)-> DP83869HM (100baseFX)->目标(PC-B)

 目标(PC-B)-> DP83869HM (100BaseTx)-> DP8369HM (100baseFX)->源(PC-A)  

我们尝试通过命令提示符从源设备和监视器发出 ping 命令。 最初、我们经常获得 ping 响应(参考图像1)。 但稍后、我们只会获得"目标主机不可达/请求超时"响应(参考图像2)。  

请告诉我们原因是什么、我们如何调试这种情况?

此致、

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    请向我发送来自 PHY 的寄存器转储、包括寄存器0x00-0x1f、0xC00-0xC08和0x6E。 如果您可以共享、我也可以查看您的原理图。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复!!!

    请查找来自 PHY 的寄存器转储、包括寄存器0x00-0x1f、0xC00-0xC08和0x6E。  

     

    原理图:

    e2e.ti.com/.../1321.Ethernet-Section.pdf

    此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    寄存器0x1显示链路已断开。 有没有出现过? 如果是、请在本例中向我发送一个寄存器转储。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复!!!

    是的、它已经启动、每当我将电路板连接到电路板测试时、链接就会打开、结果如下

    0x1:

    此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    请在链接方案中向我发送相同的寄存器转储。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复!!!

     上行链路情况下相同寄存器转储的 PFA。 我对(非操作和操作)这些寄存 器值进行了压缩、这些值就是更改。

    1.0001 = 796D

    2.0005 = CD81

    3.0006 = 006F

    4.0008 = 4806

    5.0011 = 7C02

    6.0013 = 1C44

    0x00-0x1f:

     

    00xC00-0xC08和0x6E:

    此致

    Rajesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    我将介绍原理图和寄存器转储、下周再见。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    原理图和寄存器转储是否有更新?

    此致、

    Rajesh R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    这两种情况之间的连接伙伴似乎存在差异、或者在故障情况下根本没有安装电缆。 寄存器0x6显示连接方不能自协商。 寄存器0x8显示没有来自连接方的确认。 寄存器转储查看是否完全没有连接任何连接伙伴。 这两种情况之间的设置是否有所不同?

    我看到原理图上有几个注释。 是否实施了这些更改? 如果是、请向我发送更新的原理图。

    我在中注意到磁性元件不是我们在数据表中推荐的。 不应将中心抽头连接或连接到 VDDIO、并且电容器值不同。  这可能会导致该问题。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复!!!

    1.两种情况之间的连接伙伴似乎存在差异,或者在故障情况下根本没有安装电缆。 寄存器0x6显示连接方不能自协商。 寄存器0x8显示没有来自连接方的确认。 寄存器转储查看是否完全没有连接任何连接伙伴。 这两种情况之间的设置是否有所不同?

    ANS:  根据数据表、配置被设定为强制100Mbps 媒体转换器。 因此、未根据数据表选择自动协商。  

    答: 链接伙伴在我们成功 ping 时的某些时间出现。 这意味着设置正常。  

    2. 我看到原理图上有几处评论。 是否实施了这些更改? 如果是、请向我发送更新的原理图。

    答案: 下面是更新的原理图  

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-07_2D00_PHY-SECTION.pdf

    3. 我注意到磁性元件不是我们在数据表中推荐的。 不应将中心抽头连接或连接到 VDDIO、并且电容器值不同。  这可能会导致该问题。  

    ANS: 在 TI 论坛中、有一个人使用相同的 RJ45连接器(7499111121A)与1000BASE-TX 至1000Base-FX。在我们的原理图中、我们使用了具有相同 RJ45连接器 (7499111121A)的100BaseTX 至100Base-FX。 下面是1000BASE-TX 转1000BASE-FX sch。 FYR e2e.ti.com/.../Media_5F00_Converter_5F00_1000BaseTX-to-1000BaseFX.sch.pdf

    此致、

    Rajesh R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    您发送的所有寄存器转储显示在 DP83869中启用了自动协商(寄存器0x0000的值为0x3100)。 如果在 DP83869端保持自动协商的同时强制连接伙伴端的速度、它们将不会连接。 请保持链路两侧的自动协商。  

    您认为哪些 E2E 主题认可 7499111121A 磁性元件? 我们不建议使用中心抽头连接的磁性元件、如数据表的图111所示。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复!!!

     在当前设计中、我们使用了 RJ45连接器(部件号:7499111121A)。  请确认此接头有问题吗? 下面是连接器数据表和图像。

    e2e.ti.com/.../7242.7499111121A_5F00_RJ45_5F00_Connector_5F00_datasheet.pdf

    请尽快确认

    此致、

    Rajesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    我们不建议使用数据表图111中所示的中心抽头连接磁性 元件、因此我不建议使用7499111121A 器件。 这可能是您看到链接问题的原因。 请使用符合 第10.2.1.2.2节和图111中所列要求的设备。

    谢谢、

    David