This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822I 的电源电压范围

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1165637/dp83822i-power-supply-range-of-dp83822i

器件型号:DP83822I

你(们)好

当选择1.8选项时、如果 VDDIO 高于1.89V、例如2V。 是否对器件的偏好和运行有任何影响? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    我们建议保持在数据表规格/限制范围内。

    此致、

    Jason Lee