This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:接口论坛

Guru**** 2932520 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163833/p82b96-interface-forum

器件型号:P82B96

尊敬的 sport 团队。

在使用图7 -图9的注释进行计算时、我尝试理解数据表中"10.2.1.2详细设计过程"的解释。
但是、我无法理解图7至9注释中所写的公式。 请帮帮我。

首先、关于图7 "从器件上 SCL 的有效延迟"的公式
 第一个术语255代表什么? 我查看了数据表、但常数255仅出现在这里。  
 17VCCM 中的常数17是什么意思?
 括号中的常数2.5是什么意思? 它是指2.5pF (典型值)的 RX/RY 输入电容? ^、为什么不将2.5乘以10 μ-12?  
 为什么将 CB 乘以4x10^9? 4x10^-9是什么意思?

接下来、介绍图8 "主机上 SCL 的有效延迟"的公式
 0.7RbCb 中的0.7是什么意思? 该值似乎与输入"高"阈值(0.58xVCC)不同。

最后、关于图9中的公式"主器件上 SDA 的有效延迟"
 0.2 in 0.2RsC 是什么意思?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在2022年10月24日中午之前作出答复。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="471897" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163833/p82b96-interface-forum "]第一个术语255代表什么? 我查看了数据表、但常数255仅出现在这里。  
    Unknown 说:
     为什么将 CB 乘以4x10^9? 4x10^-9是什么意思?
    [quote userid="471897" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163833/p82b96-interface-forum 为什么将 CB 乘以4x10^9? 4x10^-9是什么意思?[/引述]

    根据器件架构和设置、这些常量似乎内置于方程式中。 我在数据表中找不到任何引用这些数字的内容。  

    对于255、我认为它与发送的 I2C 消息有关。 1ns/位、用于~32字节的消息序列、但这里我可能错了。  

    对于数字255、一个更好的参考值也许是数据表中开关特性中7.9中列出的下降输入上的缓冲器延迟时间、这是因为数字270ns 显示在图8的第二个等式中。  

    根据数据表第17页、4x10^9似乎是时钟拉伸周期的任意数字。  

    [引用 userid="471897" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163833/p82b96-interface-forum ]0.7 in 0.7RbCb 是什么意思? 该值似乎与输入的"高"阈值(0.58xVCC)不同。[/quot]

    0.7表示 RbCb 最坏情况下的总线上升时间(0-70%)。 我们不使用30-70%的 I2C 规格上升时间、而是使用更宽的范围来获得一些余量。  

    [引用 userid="471897" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163833/p82b96-interface-forum "] 0.2 in 0.2RsC 是什么意思?

    这似乎是基于器件架构的另一个内置常量。  

    我可能能够找到有关这些常量的更多信息。 我可能需要一段时间才能挖掘这些数据。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Tyler

    感谢你的答复

    客户给我的任务是在使用相对较短的电缆(小于10m)时提供电缆允许电容的指示。
    我发现了解"10.2.1.2详细设计流程"对完成此任务非常有帮助。 我自己计算了25m 电缆示例、以尝试更好地理解。
    但是、即使我将​​表1中的值应用于图7至9中的公式、SCL 延迟也无法得到490ns、SDA 延迟也无法得到570ns。
    因此、我还怀疑计算延迟可能需要与器件架构相关的特殊计算、因此我发布了问题。

    从您的答案来看、您似乎很难找到我上次询问的常数和系数的含义。

    请回答以下三个问题吗?
    1、" SCL 下降沿延迟490ns"的计算过程。
    我感觉以下值之和​​大约与490ns 匹配。
    ·下降延迟值、根据 VOL 特性和电缆电容估算的 TX/TY 引脚的输出阻抗计算得出。
    ·每个部件的传播延迟
    我想检查它是否正确、因此请向我展示计算过程的模型。
    2、SDA 上升沿延迟570ns 的计算过程。
    3.为什么定义"时钟扩展了400ns"。
    从"10.2.1.2版"的角度来看、我认为、由于所需的低电平周期与标准1300ns 的短时间为635ns、因此应简单地将其写入程序低电平周期=1935ns。 (时钟拉伸=635ns)

    此致、
    Masaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    为了帮助回答这些问题、请查看此 e2e 帖子:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870398/p82b96-how-to-calculate-the-bus-delay?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=P82B96%252525252520calculation#

    我认为这有助于大致解释这些延迟来自哪里。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    感谢您向我提供可能有用的帖子。

    遗憾的是、Bobby 的帖子似乎没有完全回答我的问题。
    关于400ns、Bobby 的回答是、这取决于器件的架构、但似乎没有得到确认。
    另外、关于490ns 计算、他说45ns 计算不适合。
    我怀疑 Bobby 在应用​​"7.9开关特性"表中的延迟值时出错。
    由于第7.9节表中测试条件下的负载条件与图10和表1中的负载条件不同、我认为瞬态响应时间存在差异。
    因此、从​​​​表7.9中的延迟值中减去表注(1)至(4)中的值、然后再次计算瞬态响应时间、我得到的总响应时间约为485ns。
    不过、当以相同的想法计算570ns 时、总噪声超过800ns!
    我的想法也有问题。
    从上面可以看出​​、第7.9节中的表中的延迟值包括负载引起的瞬态响应时间、但由于很难将其分离、因此我只会考虑器件传播延迟的最坏值。
    我将添加由于负载而导致的瞬态响应时间。
    我认为延迟幅度会太大、但我认为我们可以避免系统无法正常工作的情况。
    您对此有什么建议吗?

    P82B96的数据表很难理解、因为计算假设被完全省略。

    请告诉我另外一件事。 P82B96也由 NXP 出售、数据表非常相似、但最初是在哪里开发的?

    此致、
    Masaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    我认为、我们所有人都在尝试找出可能会作为数据表中的常量保留的信息。 我怀疑这些值是按原样列出的、因为芯片的内部设计方式。 向这些常量添加解释以解释它们的产生位置可能会泄露有关 TI 制造这些器件的方式的过多信息。 我想我们可以猜测并接近、但否则、我无法帮助找到数据表中某些数字的确切原因。

    NPTx P82B96与 TI P82B96类似。 根据数据表发布的时间、NXP 看起来是先发布的。  

    此致、

    Tyler