This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:如何将 DS160PR410配置为 DP 转接驱动器

Guru**** 2802035 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1166304/ds160pr410-how-to-configure-ds160pr410-as-dp-redriver

器件型号:DS160PR410

大家好、

客户将 DS160PR410配置为 DP 转接驱动器(dP-2k、4k)。 配置为 RX_DET 通过59k Ω 上拉、PWDN 通过4.7k Ω 下拉至 GND、ENSMB 通过 1k Ω 下拉至 GND、EQ1和 EQ0通过 59k Ω 下拉至 GND。

1.采用上述配置后,转接驱动器的 DP 信号输出质量没有显著改善。 在数据表的8.2.2中、描述为" DS160PR410可用作四通道 DisplayPort (DP)转接驱动器、数据速率高达20Gbps。 kΩ 在非 PCIe 应用中使用该器件、RX_DET 引脚必须通过59 k Ω 电阻器(L3)与 GND 引脚搭接。"、但在图13中、RX_DET 引脚上拉至3.3V。 DP 转接驱动器的正确配置是什么?

DS160PR410 用作 DP 转接驱动器的均衡设置是什么?  客户需要 DP 转接驱动器的一些指南、如应用手册"如何调优 DS160PR410以实现最佳信号完整性"。 你在这里有什么建议吗?

谢谢!

BR。

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    1)。 RX_DET 应通过59k Ω 电阻器(L3模式)引脚接地。 这将禁用通常用于 PCIe 应用的 RX 检测状态机。 我们将查看修正的图13。

    2)。 我相信我们仍然可以使用"如何调整 DS160PR410以实现最佳信号完整性"。 在给定客户传输介质插入损耗曲线的情况下、可以将其与本指南匹配以选择适当的 CTLE 设置。 或者、客户可以扫描 CTLE 设置并优化输出眼图张开度。

    此致、Nasser