This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:SCL 引脚与 SDA 引脚间的关系

Guru**** 2927910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1166615/tca9406-scl-pins-vs-sda-pins

器件型号:TCA9406

我将假定 SCL 引脚和 SDA 引脚之间没有差异。 出于电路板布局的原因、我们希望 SDA 使用引脚5和8、SCL 使用引脚1和4。 这有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    正确、SDA 和 SCL 通道在设计上是对称的。 只要您记得它们在布局期间被交换、就可以对它们进行切换。  

    -Bobby