This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041EVM:申请 TUSB8041EVM 参考设计布局

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041EVM, TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1166108/tusb8041evm-request-for-tusb8041evm-reference-design-layout

器件型号:TUSB8041EVM
主题中讨论的其他器件: TUSB8044A

尊敬的德州仪器团队。

我想申请  TUSB8041EVM 评估模块的电路板布局、原理图、BOM 等。如果可用于 OrCAD、那将非常好。 目前,我正在执行 一个实施这一中心的项目。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您接受我的友谊请求、以便我可以通过私人 e2e 消息向您发送板级配置文件吗?  

    我还建议使用 TUSB8044A、因为它是我们最新的 USB 3.0集线器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David 、我接受了您的友谊、我将在私人邮件中等待文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我以私人邮件形式向您发送了板级配置文件、您是否要检查?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。