This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:在主机设备上验证

Guru**** 2847390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1166464/tusb2036-verifying-on-the-host-device

器件型号:TUSB2036

您好!

DP0和 DM0引脚是否专用于主机器件?
2.如果主机器件是平板电脑、设备管理器能否从平板电脑检查连接到下行端口的设备?
3.当器件连接到下行端口时、是否有从 TUSB 2036发送到主机的通知(信号)?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对所有三个都是。

    这就是集线器的工作方式、USB 规范要求这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisc-San、

    感谢您的支持。

    让我再问一个有关第3项的问题。
    关于从 TUSB 2036到主机的通信(信号)、在设计电路时、我应该注意什么?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;所有通信都是通过正常的 USB 数据包进行的。