请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB211 专家您好!
请查看以下内容并向我提供反馈或您的指导?
如果我们按情况(B)插入 TUSB211、问题是否会得到解决?
症状:当电源噪音被施加到产品上时,由于 USB 通信线路中的噪音问题,设备将断开连接。
因此、我尝试通过在中间插入 TUSB211来形成良好的 USB 眼图。
情况(a)当前设计:产品主机(USB2.0)<--- >器件(如果添加了电源噪声、则断开通信)
案例(B)我们的改进计划:产品主机(USB2.0)<- TUSB211--->设备
此致、
Michael