This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:在主机和器件之间添加

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163057/tusb211-add-it-between-host-and-device

器件型号:TUSB211

专家您好!

请查看以下内容并向我提供反馈或您的指导?

如果我们按情况(B)插入 TUSB211、问题是否会得到解决?

症状:当电源噪音被施加到产品上时,由于 USB 通信线路中的噪音问题,设备将断开连接。

因此、我尝试通过在中间插入 TUSB211来形成良好的 USB 眼图。

情况(a)当前设计:产品主机(USB2.0)<--- >器件(如果添加了电源噪声、则断开通信)

案例(B)我们的改进计划:产品主机(USB2.0)<- TUSB211--->设备

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    您能否发送系统布局和已拍摄的任何眼图? 这可以帮助我们了解是否需要转接驱动器、因为在中添加由于电源噪声而导致的转接驱动器不一定能解决该问题、除非该噪声靠近眼图的中心。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您是否可以对此线程做出任何响应?

    谢谢、

    Ryan