This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RS485兼容性

Guru**** 2933110 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1166762/rs485-compatibility

主题中讨论的其他器件:THVD1520


 

我们在  产品中使用 THVD1520DR、它适用于旧型号的 HPL 三相能量计(RS485接口)、  

但我们的产品无法识别新能量计的响应、  

不过、我们可以在示波器中看到响应波形(使用两个能量计)、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishav、

    为了澄清问题、THVD1520未在新系统上接收数据?  

    如果是这种情况、您是否有导致应用程序中问题的信号的示波器截图? 如果您可以分享一个非常有用的原理图、我知道您是否可以-但如果您 能够共享原理图中的 RS-485接口部分、这可能有助于确定可能的问题。  

    如果不是这种情况、故障发生在哪里-是在差分总线上还是在单端连接点?  

    请告诉我。

    最棒的

    Parker Dodson