This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:DS160PT801

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161153/ds160pt801-ds160pt801

器件型号:DS160PT801

您好!

我是硬件工程师、尝试设计 PCIe 重定时器板。

我正在研究 TI 的 PCIe 重定时器器件、我对 REFCLK 架构有一些疑问。

根据数据表、REFCLK 架构在下面有四种情况。

通用 REFCLK - RC、重定时器和 EP 使用相同的 REFCLK
非常见 REFCLK - RC 使用独立 REFCLK、EP 和重定时器使用相同的 REFCLK
3.非常见 REFCLK - RC 和重定时器使用相同的 REFCLK、EP 使用独立的 REFCLK
非常见 REFCLK - RC、EP 和重定时器分别使用独立的 REFCLK

但是,________支持 REFCLK 架构 和 __________ 有一些差异。

两个通用 REFCLK 架构是相同的、但非通用 REFCLK 架构是不同的。

_________________ 可以支持全部四种情况,但 __________ 无法支持案例2和案例4。

我想知道差异的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byungju:

    我已编辑过您的帖子、以删除您提到的部分、因为其中一个部分尚未发布。

    来回答您的问题。  我不知道为什么文档中存在差异;我们正处于 此新器件的早期阶段、我需要询问编写文档的系统工程师这种差异来自哪里。  他目前不在办公室。  最好通过指派给 您公司的德州仪器现场应用工程师进行交流。  你知道是谁吗?  如果需要、我可以找到他们并向您发送他们的联系信息。

    您的 FAE 可以访问内部 E2E 论坛、他们可以发布该论坛来回答此类机密问题。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholaus、

    首先、感谢您的回复。
    请向为我编写文档的系统工程师询问我的问题吗?
    因为我已经向我们的 FAE 询问了这个问题、他们告诉我、在当地没有人可以回答我的问题。
    他们还建议最好在 E2E 网站上提问。

    此致、

    金炳柱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byungju:

    我将询问系统工程师有关该文档的信息、但我无法在此 公共论坛上发布更新。  我同意最好在此 E2E 论坛上提出非机密问题、但不能用于预发布器件。

    我将找到您的 FAE 并与他们讨论、我将确保他们能通过更新返回给您。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholaus、

    感谢你的答复。

    如果您有任何问题、请随时告诉我。

    此致、

    金炳柱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Nicholaus、

    我从 FAE 得到了您的答案。 感谢你的帮助。

    我还有另外一个问题要问您。

    1.是否有有关重定时器的最新数据表? 如果是、请您分享一下吗?

    我的数据表版本如下:  

    - PT801 (数据表版本:SNLS550A–2020年12月–2022年6月修订)

    - xxx

    2.关于 PT801、我是否可以知道 PT801的验证计划何时完成?

    3.我能得到 xxxx 的信息吗?(例如 数据表、技术文档等)

    此致、

    金炳柱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholaus、

    我还有一件事。

    根据 DS160PT801的技术文档、TI.com 上提供了 DS160PT801的示例 EEPROM 映像。

    我想获取这些文件、请告诉我它在哪里。

    此致、

    金炳柱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byungju

    你是对的。  我们只能通过 MySecure 申请获取这些资源。  我 已向您发送了一封包含更多信息的私人电子邮件。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholaus、

    我向您发送了一封邮件、其中包括我的电子邮件地址。

    请您检查一下吗?

    此致、

    金炳柱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byungju:

    我已授予您访问权限、您应在接下来的30分钟内收到一封电子邮件。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byungju:

    我编辑了您之前的回复之一、删除了对我们未发布器件的提及。  同样,我们 不能在这个论坛上讨论这个部分,因为它对公众开放。  在内部讨论此 问题后、我们将通过 Kenneth 处理有关此部件的通信。  如果您对此有任何疑问、请联系他或 LG 集团内其他掌握最新信息的团队。   

    我现在要解决此问题、因为 我只能为发布的 DS160PT801提供支持。  

    此致、

    Nicholaus