This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9537:TCA9537DGSR P2P Consult 与 NXP PCA9537DPZ

Guru**** 2925180 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9537

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1166701/tca9537-tca9537dgsr-p2p-consult-vs-nxp-pca9537dpz

器件型号:TCA9537

大家好、

客户想要与 PCA9537DPZ 引脚对引脚、我发现 TCA9537DGSR 应该是 P2P。  

需要与您确认的一些详细信息:

1它应该是 P2P、对吗?

2客户在兼容设计和应用方面应了解的任何其他差异。 例如使能端、定序、工作电压、速度等。?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、器件是引脚对引脚的。

    TCA9537器件具有较低的 Vcc 范围、支持1MHz。

    -Bobby