This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:我是否可以询问 TUSB4020BI-Q1集线器的 D+/-输出电压容差值是多少? 手册中未指定。 D+对 VBUS 5V 短路是否会损坏集线器?

Guru**** 2687585 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI-Q1, TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1166884/tusb4020bi-q1-may-i-ask-what-is-the-voltage-tolerance-value-of-d---output-of-tusb4020bi-q1-hub-it-is-not-specified-in-the-manual-will-d-short-circuit-to-vbus-5v-damage-the-hub

器件型号:TUSB4020BI-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB4020BI

我是否可以问 TUSB4020BI-Q1集线器的 D+/-输出电压容差值是多少? 手册中未指定。 D+对 VBUS 5V 短路是否会损坏集线器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图9-3/6/7所示、DM/DP 引脚应直接连接到连接器。

    TUSB4020BI (不带-Q1)数据表指定的绝对最大额定值为3.8V