This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:有关 EEE 和自动极性检测的问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1162816/dp83tg720s-q1-question-about-eee-and-auto-polarity-detection

器件型号:DP83TG720S-Q1

您好、专家、

有些问题需要与您联系。  

1.客户 需要 根据 OEM 的请求禁用“自动极性检测和校正”功能。 请告诉我们如何配置它。

2. 能否确认 DP83TG720R/S 是否支持 EEE? 从下表中可以看到、由于该位为0、EEE 似乎不受支持。  

如果不需要此功能、以下位是否正确设置为0?

3. 对于 IEEE 802.3BP 的以下要求、我是否知道您是否可以共享 DP83TC720R/S 的合规性报告?

谢谢!

 Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    自动极性检测由1000Base-T 标准定义、因此无法禁用。 我们无法选择执行此操作。
    您能否查看什么是用例以及为什么这很重要?

    DP83TG720不支持 EEE。 cfg_ee_en 必须为0。 否则、PHY 会错误地向链路伙伴通告它支持 EEE。

    我可以脱机共享测试报告。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    您能给我更详细的信息,为什么不能禁用? 比如、您能给我一张有关 1000Base-T 标准中自动极性描述的快照吗?  

    我看到下面的寄存器用于配置自动极性、但我们可以通过该寄存器的阈值设置禁用极性检测吗?  

    谢谢!  

    Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    让我与我们的团队一起检查这一点、并在明天返回给您。