This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:用于功能测试的测量 VOS

Guru**** 2845750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1166548/ds90lv001-measuring-vos-for-functional-test

器件型号:DS90LV001

大家好

请从下面复制的我的客户处查找问题。

您能评论吗?

此致

Ueli

------------------

我需要 TI 的一些帮助、帮助您设置测试器件的 VOS。

我是否可以通过下面所示的方式设置缓冲器以测量 VOS?

我只需要进行快速测量、以便在功能测试期间测试芯片的连接/焊接是否良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ueli、

    查看数据表、该器件的建议接收器输入电压为0V 至 Vcc。 但是、应注意不要超过器件的最大差分电压。 我不建议在 IN+和 IN-之间具有如此大的电压摆幅。  

    IN+等于1.375V (~1.4V)和 IN-等于1.025 (~1V)应该是可以的。 这样可确保未达到最大差分电压、并且它满足+/- 100mV 的高/低差分阈值。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh

    感谢您的快速回复!

    此致

    Ueli