This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP102:SPICE 模型

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP102, DS25CP114, DS25CP104A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164705/ds25cp102-spice-model

器件型号:DS25CP102
主题中讨论的其他器件: DS25CP114DS25CP104A

大家好、

 我们是否有用于 DS25CP102的 Spice 模型?

此致、

YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kitamura-San、

    IBIS 模型是唯一可用的模型。 请注意以下链接:

    https://www.ti.com/product/DS25CP102?keyMatch=DS25CP102&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、Nasser。

    我知道我们只有 DS25CP102的 IBIS 模型。

    此外、 DS25CP114还包含该器件吗?

    我在 TI.com 上找不到任何模型。

    此致、

    YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    是否有任何方法可以仿真均衡器? 我认为 IBIS 模型不支持 EQ 仿真。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucto、

    这些是较旧的产品、用于 EQ 仿真的 IBIS-AMI 建模不可用。 我们有用于 DS25CP104的 IBIS-AMI 模型。 以下是 DS25CP104数据表的链接:

    https://www.ti.com/product/DS25CP104A?keyMatch=DS25CP104A&tisearch=search-everything&usecase=GPN

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的确认。

    它们需要 FRec 与 S21 (传输损耗)规格数据、包括 PE/EQ 考虑、而不是 IBIS-AMI 仿真模型。

    我们是否需要展示它?

    因为我们在数据表中可能没有关于 EQ/PE 的规格。

    此致、

    YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucto、

    IBIS-AMI 文件建模允许传输线路插入损耗- SDD21 -并且还允许用户指定 EQ 增益和去加重级别。 这些是 DS25CP104的 IBIS-AMI 模型的一部分。  

    此外、请告知我们终端应用或方框图、以便我们可以了解有关此应用的更多信息。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    谢谢您、我对您的评论产生了误解。

    我们有用于 DS25CP104A 的 IBIS-AMI 模型。

     

    在仿真方面-104A 和-102/114之间有什么区别?

    此致、

    YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    这些是不同的设计。 102/114器件是旧得多的器件和不同的设计。 我们之所以建议使用 DS25CP104A、主要是因为该器件更新得多、而且我们有 IBIS-AMI 模型用于进行信号完整性分析-与102/114不同。

    此致、Nasser