This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:用于 EtherCAT &放大器的 DP83826自举;RMII 主器件

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826I, DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1165055/dp83826i-dp83826-strap-for-ethercat-rmii-master

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件: DP83826E

大家好、

我的客户在 EtherCAT RMII 主模式下使用 DP83826I、 正如所讨论的附加帖子 。 它们根据  DP83826 EtherCAT AN 的表-2设置了 strap1=mode0和 strap8=Mode1以及其他自举

但 DP83826无法在其 PCB 上进行连接。

我们注意到 DP83826增强模式有自举指导、请问:

RMII 主 模式和 EtherCAT 模式应使用哪种配置?

应为自举1和自举7配置哪种模式?

谢谢!

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133735/faq-dp83826e-in-enhanced-mode-how-does-dp83826-strapping-work

此致

云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    云京

    我咨询了 David Creger (回复所附 E2E 帖子的应用工程师)、他重申不可能仅使用带搭接的 RMII 主设备和 EtherCAT 模式;这需要不同的软件配置。 明天下午,我与他举行了另一次会议,并将尽快向你通报最新情况。 谢谢!

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    祝你度过美好的一天!

    请问您是否对用作 RMII 主设备和 EtherCAT 模式的 DP83826配置有任何更新?

    我们与客户进行了测试、自举1需要配置为模式1、自举7需要配置为模式0[csr_dV]。  

    David 建议在这篇文章中将设置1配置为模式0[https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133735/faq-dp83826e-in-enhanced-mode-how-does-dp83826-strapping-work]、但设置1 =模式0无法根据客户测试结果从 DP83826获取50MHz REF CLKOUT [实际测试输出25MHz 或2.5MHz]。

    我是否可以知道将对1产生什么影响? 为什么 strap1=mode0使 DP83826无法输出50MHz REFCLKOUT? 谢谢!

    BTW、DP83826E 是否具有与 DP83826I 完全相同的寄存器?

    此致

    云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    云京

    让我跟进 David Creger、我会尽快回复您。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Jason Lee