主题中讨论的其他器件:ALP
尊敬的 TI 成员:
我在串行器/解串器设置方面遇到了一些问题。
设置如下、我将触摸显示屏连接到 DS-948解串器、并使用 LVDS 电缆将 DS-949串行器连接到解串器。 触摸显示屏用于生成 GPIO0中断、然后解串器通过反向通道将触摸中断发送到串行器、我们通过读取串行器的 INTB 接收到中断。 已设置为启用触摸中断的寄存器是、
解串器端:0x1D - GPIO0配置- 0x13
SER 侧:0xC6 - 0x21
当串行器接收到触控中断时、INTB 为低电平、当串行器的0xC7寄存器被读取时、触控中断被清除、因此当再次发生触控时、串行器会检测到触控。
问题是、在使用一段时间后、串行器有时会在2分钟内接收到触摸中断。 如果我触摸显示屏、串行器将不会确认中断、INTB 引脚始终处于高电平。 您能告诉我问题出在哪里、我如何调试这个问题吗? 在 Deser 侧是否有任何寄存器可供查看、以便我知道触摸显示屏是否会生成任何中断、或者我们是否可以复位解串器、请告诉我如何调试该问题。
谢谢。
此致、
Vivek Karna