This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVP20:禁用时的功率耗散

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVP20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1166629/sn65lvp20-power-dissipation-when-disabled

器件型号:SN65LVP20

如果使能端连接高电平(禁用输出)、该器件的电流要求是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我浏览了 SN65LVP20特性数据、似乎我们没有测试此条件。 遗憾的是、我们不再在实验中设置测试该特定条件。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从器件设计的原理图中、您是否希望功率耗散与工作状态有明显的不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出将处于高阻抗状态、且/EN 引脚为 H、因此我希望功率低于活动状态。

    谢谢

    David