This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDM180:升级的器件?

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDM180, SN65MLVD205A, SN65MLVD202A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167204/sn65lvdm180-upgraded-device

器件型号:SN65LVDM180
主题中讨论的其他器件: SN65MLVD205ASN65MLVD202A

大家好、

 SN65LVDM180的升级替代产品有哪些、成本更低?

它应该是 SN65MLVD205A 还是 SN65MLVD202A?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、您好!

    为了进行成本比较、SN65MLVD205A 为1.173/1k、SN65MLVD202A 为1.144/1k。

    这两个器件都是 SN65LVDM180的升级版。 205A 和202A 的主要区别在于接收器类型。 202A 具有1类接收器、而205A 具有2类接收器。

    这意味着设置输出高电平或低电平所需的输入阈值。 如需更多信息、请参阅 SN65MLVD205A 数据表的第10.2.2.7节。

    如果使用 SN65LVDM180、那么 SN65LVD202A 将是一个很好的替代器件、因为这两个器件具有相似的输入差分电压阈值。

    此致、

    Josh