This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:半双工引脚连接

Guru**** 2925070 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167244/thvd1424-half-duplex-pin-connection

器件型号:THVD1424

你好
为了让我的设计将 THVD1424用于半双工(H/F 引脚连接至高电平)应用、MCU I/O 是否应仅连接至 THVD1424引脚 Y 和 Z (IC 内已存在与发送和接收缓冲器的内部连接、如数据表的图9.6所示)? 并使引脚 A 和 B 悬空、因为这两个引脚不在半双工应用中使用? 并使引脚 TERM_RX 保持浮动或连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     数据表的第8.4节对此进行了说明。

    在半双工模式下、仅使用 Y 和 Z、A/B/TERM_RX 无关紧要、并且可以保持打开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    Clemens 正确:

    H/F 引脚可按如下所示进行控制

    A/B 引脚可保持悬空、因为它们将在半双工模式下通过 Y/Z 引脚在内部连接。

    当 H/F 为高电平且 TERM_TX 具有更高的优先级时、TERM_RX 是无关的:

    因此、您应该能够使 TERM_BRX 保持悬空(它有一个内部下拉电阻) 、因为它在半双工模式下是无关的。  

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson