This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:有关 SN64DSI84 LVDS 桥接器的问题

Guru**** 2537240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167139/sn65dsi84-question-about-sn64dsi84-lvds-bridge

器件型号:SN65DSI84

尊敬的团队:

我们正在 项目中使用 SN64DSI84、并立即启动 LVDS 面板。

当前 REFCLK 为 DSI 时钟(495MHz)、预期 LVDS 时钟为72MHz。

如数据表所述、 在使用时应将 REFCLK_MULTIER 保持为0  

DSI 时钟作为时钟源。

在我们的情况下、时钟 源设置和视频沿设置已经过良好配置。

但我们仍需要将 REFCLK_MULTIER 设置为 X2以使电池板正常工作。

 

已连接 SN65 I2C 设置。

您能 帮助解释这个问题吗?

e2e.ti.com/.../script.sh