This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011A:任何人都可以帮助回答为什么有22个以上的新 D/C 器件没有 QC#39;t 有 QC 戳

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1166354/ds90lv011a-anybody-can-help-to-answer-why-some-22-new-d-c-parts-don-t-have-qc-stamp

器件型号:DS90LV011A

大家好、团队、

请看下图,我想不带质控邮票的情况是否正常。    这是否可能意味着一些功能测试项目未完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wong、

    作为测试/组装地点非增值流程的一部分、QC 标记被删除、并且与器件的任何功能无关、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢您的帮助!

    您能不能帮助我解决这个问题 , 请看下面的图片,2DC 和(D)的间隔很长(2148-2229), 您能不能帮助询问包装团队为什么喜欢这个?

    和其他盒是完整卷带中的近直流电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wong、

    这是生产日期代码; 前两位数字表示年份、后两位数字表示星期。

    它们可能具有不同的生产日期代码、例如晶圆厂制造工艺、组装工艺以及向客户发货的时间表。 请注意、今天制造、组装和发货的任何材料也会有不同的生产日期代码、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、
    我们在2个 DC 中收到的大多数 TI 器件仅具有1-5wks 的差异(例如:一个 DC 为2227、2DC 为2229)、但该器件在照片中显示、一个 DC 为2148、2DC 为2229、33wks 的差异、超过半年、这是否正常?

    感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wong、

    我建议您与 PSIL 专家联系、以帮助我们再次确认相关器件是否来自其产品线、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、感谢您的回复、

    很抱歉,什么是 PSIL?   您 认为得到答案的时间有多长、因为这对我们来说非常紧迫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wong、

    我已继续向 LM25066IAPSQX 专家介绍该主题、以帮助进一步支持您 的顾虑、谢谢。

    此致、

    Michael。