This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:SN65HVD230DR

Guru**** 2661315 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01487, ISO1050, SN74LV32A, SN65HVD1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161513/sn65hvd230-sn65hvd230dr

器件型号:SN65HVD230
主题中讨论的其他器件:ISO1050SN74LV32ASN65HVD1050TIDA-01487

您好!

 我们使用的是 SN65HVD230DR、CAN 收发器、如下所示

随着频率高于2kHz、CAN H 和 CAN L 差分输入会失真。  

根据规格、它应该支持1MHz。

什么应该是问题?

引脚8 (S)以零欧姆接地、我尝试使用10K、但 也没有改进。

请查看此内容。

问题应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么类型的失真? 您能否显示示波器迹线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    请查看以下波形、

    CH2: 差分 CANH wrt CANL  

    通道3:RX (引脚4)

    通道4:TX (引脚1)

    在1kHz、10kHz 和250kHz 时获取的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在1KHz 时、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在10kHz 时、

    在250kHz 时、

    为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分别测量 CANH 和 CANL、并检查示波器输入是否为交流耦合。

    总线上是否有其他器件进行传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    首先 、我同意 Clemens、请分别测量 CANH 和 CANL 信号。 如果您只有3个探头、则可以保留 RX 信号并保留 TX 信号。 克莱明所问的其他事情也很好。

    其次、我建议移除电感器(L1和 L5)。 这些电感器在总线上不是必需 的、因为您已经有 CMC、CMC 在抑制共模噪声方面要好得多。 这里的额外电感器很可能会导致这种大的过冲和下冲。 这与斜率控制短接至 GND 相结合、您具有非常快的开关电压。 我还建议更改此处的斜率控制电阻器以降低转换速度、尤其是因为您以如此慢的速度进行通信。 当您移除这些电感器时、这将有助于减少辐射。:

    总线上有多少个器件、其中有多少个器件以120欧姆的电阻端接? 在整个总线上只应有两个120欧姆电阻器并联到60欧姆。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    该应用涉及 CAN 到 CAN 隔离。

    中间电路采用总线仲裁逻辑。

    今天我 已经单独测试了 SN65HVD1050MDREP IC、它在250kHz 下工作正常。

    但在此仲裁电路中、IC SN74LV32APWR (或门)在高于2KHz 的频率下不工作、

    由于 TX1信号保持高电平、电路工作正常、但随着我增加输入 CAN 差分的频率。 信号(CH2)、或门下拉 TX1信号。

    请参阅波形。

    CH3 (粉色)是 ISO1050DWR 的差分输出。 您可以在信号中看到下降延迟。 为什么会发生这种情况、这也是另一个问题。

    您能不能为高频 CAN 操作建议更好的解决方案。

    或者、我应该将电流缓冲器(晶体管推挽)置于 SN74LV32APWR (U8A)的引脚3和 SN74LV32APWR (U8D)的引脚11的输出端。

    您还可以参考以前的回复波形。

    谢谢、

    Mayank R. Amibara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    您好像在尝试采用与 我们 的 CAN 中继器设计 TIDA-01487类似的设计:

    我没有设计这个电路、因此我无法肯定为什么选择这些特定的组件、但我们确实使用缓冲器、而不是您现在使用的逆变器+FET 解决方案。 我们还在电路中使用了不同的电阻器和电容器值。 我知道、此设计通过仿真进行了验证、并以高达2Mbps 的速率进行了现场验证。 我会仔细查看设计、看看您的不同之处。 我仔细检查了您的仲裁电路、其他一切看起来都很好。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您对基础设计的关注。

    但是、为什么 IC ISO1050DWR 的输出差分 CAN 信号的下降时间较大、这种下降延迟可能也会限制高频运行。

    如何减小下降延迟?

    欢迎您提出建议。

    谢谢、

    Mayank R. Amibara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    或门(IC  SN74LV32APWR)的输出能否 直接驱动 IC ISO1050DWR 的输入?

    今天、我尝试在 SN74LV32APWR (引脚3)的输出端使用串联电阻10K、将结果提高到10K。、

    但 ISO1050DWR 在高频时的输出下降时间更大。

    谢谢、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    让我联系原始设计师、看看他们是否有类似的问题。

    您是否曾尝试为缓冲器切换过逆变器和 FET?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    没有、我没有尝试过这种情况。

    但我无法理解为什么需要220ns 延迟?

    延迟的意义是什么?

    如果延迟不匹配、会发生什么情况?

    我已经检查了两侧延迟是否接近220ns。

    但我无法理解 ISO1050的大输出下降时间。

    请尽早执行必要的操作、因为我一直处于验证的中间、需要快速决定电路更改以实现正确的功能。

    您能否分享 CAN 中继器设计人员的电子邮件?

    你联系过他了吗?

    等待您的最佳回复。

    谢谢、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    我将研究这一点、并在星期一之前为您提供答复。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    为了向您提供最新信息、我目前正在与我们的逻辑团队合作、看看我们是否可以为您提供答案。 同时、您是否尝试过原始电路?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    我将为我们的逻辑团队添加 Emrys 一名应用工程师。 他对这里的问题有一些看法。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    SN74LV32A 输出端的紫色信号是否为? (在您的设计中看起来是 TP26)

    如果该信号来自 SN74LV32A、我怀疑输出端的低电平状态驱动器损坏、您需要交换该器件。 您知道 该引脚连接了多少容性负载吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!

    否紫色信号是 IC ISO1050DWR 的差分 CNAH (TP6)具有相应的 CANL (TP7)输出。

    我已经更换了 IC ISO1050DWR 和 SN65HVD1050、但观察到相同的结果。

    我尝试过不使用滤波器组件、但结果没有改善。

    该电路与 TIDA-01487 ( 使用的 MOSFET 和逆变器、隔离 式收发器)略有不同。

    我是否需要按照 TIDA-01487中的建议更改 MOSFET 和逆变器、或者问题出在其他地方。

    欢迎您提出建议

    谢谢、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否仅获得逻辑门输入和输出的示波器截图? 我的目标是确定 LV32是否按预期工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!

    请找到 以下栅极输出波形。

    CH1:TP19、RX1

    CH2:TP26、TX1

    CH3:TP11、RX2

    CH4:TP16、TX2

    1) 1)输入差分 CAN1_H、具有频率低于1kHz 时的 CAN 1_L 信号、

    2) 2)输入差分 CAN1_H、具有频率低于10kHz 时的容差至 CAN1_L 信号、

    3) 3)输入差分 CAN1_H、具有频率低于250kHz 的问题到 CAN1_L 信号、

    谢谢、

    Mayank R. Amibara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    我只需要看到一个栅极的输入和输出--这一个栅极会给你带来问题。 我正在尝试确定栅极是否正常运行、我只能在您的帮助下才能这么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!

    请找到 以下栅极输出波形。

    通道1:1年(U8A)

    通道2:1A  (U8A)

    通道3:1B  (U8A)

    频率下的噪声

    所有通道均采用5V/div 刻度。

    如需参考、请找到以下 RX 和 TX 波形。

    CH1:TP19、RX1

    CH2:TP26、TX1

    CH3:TP11、RX2

    CH4:TP16、TX2

    输入差分 CAN1_H、具有频率低于250kHz 的问题和 CAN1_L 信号、

    谢谢、

    梅扬克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mayank、

    在我看来,栅极工作正常--或者栅极接受2个输入和输出高电平,如果两者都是高电平的话。

    您是否看到过任何其他表明存在问题的行为?