This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS86A.Q1:SN65LVDS86A.Q1典型应用原理图请求

Guru**** 2911370 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS86A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159077/sn65lvds86a-q1-sn65lvds86a-q1-typical-application-schematic-request

器件型号:SN65LVDS86A.Q1
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS86A

你(们)好。

我们选择"SN65LVDS86A.Q1"作为信号转换器使用。

格式 condition=>LVDS 至24位 RGB (RGB888)

问题1.

请帮助我提供有关应用原理图的信息(还需要完整的数据表)

问题2.

还请告诉我什么是 LVCMOS 模式?(对于我的情况、应该考虑 LVCMOS?)

问题3.

对于以下2张照片、请参阅引脚25、规格=GND、但图2连接以供 GPIO 使用、

这看起来很奇怪、请同时澄清是否是正确的使用方法>

感谢大家观看此邮件。

图1 (复制自规格)

   

图2 (来自我们的参考原理图)