This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS22:热性能信息

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167042/sn65lvds22-thermal-information

器件型号:SN65LVDS22
您好! 

我想知道是否可以获得 SN65LVDS22PW 的热性能信息、例如 Theta JB 和 Theta JC。

谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    此器件没有热阻结至外壳/电路板。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、好的。  认为热阻与 SN65LVDS122PW 器件的热阻相似是否合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    这是两个具有不同功能的完全不同的器件、我们不应该对它们进行比较。 可以通过取数据表第4页上降额因子的倒数来找到两个器件的 theta-ja。

    此致、

    Josh