This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:TCAN4550-Q1能否在160°C 时禁用热关断功能、从而使器件能够在200°C 下工作?

Guru**** 2780545 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167608/tcan4550-q1-can-tcan4550-q1-able-to-disable-thermal-shutdown-at-160-degc-so-that-the-device-can-work-at-200-degc

器件型号:TCAN4550-Q1

尊敬的先生/女士:

我能否检查 TCAN4550-Q1是否能够在160°C 的温度下禁用热关断功能、以便我们能够在高达200°C 的环境温度下运行热关断功能。如果无法为此器件禁用热关断功能、 任何其他可在高达200C 的高温下工作的 CAN FD 控制器部件建议。

此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    该器件无法禁用热关断、只能禁用中断的外部指示。 不建议禁用热关断、因为器件的额定工作温度仅为150C、高于160可能会导致灾难性损坏。  

    目前、我们的产品系列中没有可在高达200C 的温度下工作的器件。 我们拥有的最高工作温度高达150°C。

    此致、

    Eric Hackett