This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GD75232:GD75232是否支持 RS485/RS422?

Guru**** 2888880 points

Other Parts Discussed in Thread: GD75232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167620/gd75232-does-gd75232-support-rs485-rs422

器件型号:GD75232

您好!

 我想确认 GD75232是否支持 RS485/RS422通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;RS-232和 RS-485/422完全不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    否此器件仅支持 RS-232。

    我们目前没有多协议 RS 器件。

    我们有一个用于 RS-232和 RS-485的多芯片解决方案-位于 https://www.ti.com/tool/TIDA-00540

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我将看到我可以做什么。

    最棒的

    Parker Dodson