This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:TCA6424A 的待机模式运行

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167685/tca6424a-standby-mode-operation-of-tca6424a

器件型号:TCA6424A

尊敬的 TI 团队:

这与 TCA6424A 待机状态期间的中断生成有关。

由于我们已通过 I2C 总线将 TCA6424A 与 CPU 连接、当 CPU 处于待机状态时、我们相信 I2C 总线将保持非活动状态。 我们已将 CPU 唤醒相关信号连接到 TCA6424A 的输入端口。

当 TCA6424A 处于待机状态时、它能否读取其输入端口上的逻辑变化并在我们将中断连接到 CPU 时生成中断(INT)? 如果是、则可能不需要在待机状态期间使 I2C 通信保持活动状态。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA6424A 没有真正的待机模式;"待机"只是意味着它的任何输入都没有变化。

    始终会生成中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的快速响应。

    "始终生成中断。"

    再次确认、在此重复我们的查询。 如下图所示,pxx 被拉至1.8V (SW 位置1),现在假设 TCA6424A 处于 待机状态并且如果 pxx 被拉至低电平(SW 位置2),它是否会生成中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您解决我的问题。