This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:TUSB8044A 告示板产品字符串

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1162507/tusb8044a-tusb8044a-billboard-product-string

器件型号:TUSB8044A

大家好、我对"制造商字符串"和"产品字符串"有疑问。

TUSB8044a 的规格如下所示:

=>它用于集线器配置。 布告栏怎么样?  

此致。

Kanter.Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广告牌的范围为27H 到2D

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian

    我想您可能会误解。

    对于集线器、我可以修改制造商字符串和产品字符串、例如、可以通过 USB 查看器查看

    制造商和 iProduct。

    在何处设置告示板设备。 它始终为0x00

    BR

    Kanter.Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下。 进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian

    感谢您的支持。 我正在等待您的信息。

    在寄存器映射中、我没有看到此请求的这些设置。

    如果无法更改广告牌设备、请尽快发表评论。

    很抱歉推你、因为我的客户在等我。

    BR

    Kanter.Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看板:

       他们可以在100h 至2DF 之间尝试吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian

    在我的理解和研究中、它用于广告牌弹出消息、而不是产品字符串和制造字符串。

    请您澄清一下吗?

    请通过 USB 查看器进行检查。 (免费工具)

    BR

    Kanter.Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的、100h 似乎 不适用于 广告牌的产品串和制造串。

    设计尚未回复、但我将更新。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian

    请尽快回复。

    我们的客户将定义其产品的规格。

    如果限制、我应该尽快反馈。

    请尽快确认。

    很抱歉再次推送您。

    BR

    Kanter.Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看板:

        设计人员确认、TUSB8044A 没有注册广告牌 制造 和产品信息、如 50h 和90h 的信息。

    此致

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian

    感谢您的确认。 我明白了。

    BR。

    Kanter.Lin