This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042DEVM:Si 器件型号 对于 TCAN1042EVM、5mbps 的 CAN 数据速率

Guru**** 2949930 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042DEVM, TCAN1044A-Q1, TCAN1042G-Q1, TCAN1042GV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1166455/tcan1042devm-si-part-no-for-5mbps-can-datarate-for-tcan1042evm

器件型号:TCAN1042DEVM
主题中讨论的其他器件: TCAN1044A-Q1、 TCAN1042G-Q1、 TCAN1042GV-Q1

您好!

我有一个 TCAN1042EVM、但它具有 TCAN1042Q1、支持2Mbps 的最大 CANFD 位速率。

我的要求是5Mbps CANFD 数据速率。 这由 TCAN1042G 器件提供。 我能否获得器件型号 可在 TCAN1042DEVM Si 上使用/替换的 TCAN 的引脚数(这意味着新 Si 应与出厂时安装的 TCAN1042器件引脚兼容)? (链接相同的链接会有所帮助)

此外、请帮助我设置跳线、我需要更改/更新以在此 EVM 板上获得5mbps。

当前跳线设置:

我在 Vcc 处提供5V 电压。

JMP6断开连接、并为引脚 P5提供3.3V 电压。

JMP1连接到 PD

JMP5打开

JMP4已连接

将连接跳线4和5以在 CANH 和 CANL 之间提供60欧姆的阻抗。

谢谢、

Shree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreenidhi、

    在以5Mbps 运行时、EVM 上的跳线设置可以保持不变。 要购买 TCAN1042G-Q1、我建议访问 TI.com 或经销商查找器件。 您还可以使用 TCAN1044A-Q1、该器件具有相同的引脚布局和功能、但通信速率高达8Mbps。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、

    FPGA 正在以3.3V 电平发送 TX/RX。

    看 一下 TCAN1042G-Q1的 DS、它似乎会以 VCC 电平发送 TX/RX。 根据上述(原始 POST)器件电源设置、VCC 为5V。  

    在这种情况下、相同的跳线/器件电源设置将不适用于 TCAN1042G-Q1、对吧? (还是我错过了什么)?

    我认为、如果我们需要使用 TCAN1042G-Q1、那么  

    1VCC 应在3.3V 电压下提供(因此它与 FPGA TX/Rx 电压电平匹配)、对吧?

    2 -由于 P5在 TCAN1042G-Q1上是 NC、我们不需要在 P5提供任何电源、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    如果您使用的是3.3V 逻辑电平、则要使用的器件应为 TCAN1042GV-Q1。 这包括引脚5处的 VIO、该引脚将设置收发器的逻辑阈值。 在本例中、您将为引脚5提供3.3V 电压。  

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我刚刚获得了一个更新、我们需要一个10Mbps 收发器。 那么、您能否详细介绍在 FD 模式下支持高达10Mbps 的 CAN 收发器?

    此致、

    Shreenidhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreenidhi、

    市场上没有任何可支持10Mbps 的供应商提供的 CAN FD 收发器。 CAN FD 规范仅定义高达5Mbps 的速率、而 TI CAN 收发器可实现的最高速率为8Mbps。  

    CiA (自动化中的 CAN、为世界定义和指定 CAN 的主体)有一个新的规范、称为 CAN XL、它定义了高达10Mbps 的速率、但这一规范尚未完全发布、并且没有可用的收发器以这种速度运行。

    此致、

    Eric Hackett