This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:PCA9545A 第

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1166788/pca9545a-pca9545a-vol

器件型号:PCA9545A

大家好、团队成员

我是否知道如何确定音量值?

上拉电压和上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当使用最大3mA 的上拉电流时、μ I²C 规格要求最高为0.4V、或6mA 时要求最高为0.6V。

    (VIL 必须至少为 VCC 的30%、远高于0.4V。但最好具有噪声裕度。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。  

    因此、如果 我有一个3.3V 上拉电压、其中1k 欧姆为上拉电阻器。  

    我`ll 的电流为3.3mA、在本例中、电压为0.4V、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不会选择 VOL;它由 μ I²C 规格设置。

    (3.3V−Ω 0.4V)/3mA = 967 μ A (如图9-4所示)

    请注意、PCA9545A 是无源开关;所有已启用通道的上拉电阻器均并行工作。 kΩ 您可以启用两个通道、则每个通道需要大约2 μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 King:

    克莱明所说的是正确的。  

    我不知道他在之前的答复中提到了什么图、但请记住他关于 PCA9545是无源器件的说法。 当开关打开时、每个通道将看到彼此并联的上拉电阻。 因此、如果您有4个通道同时导通、上拉电阻为1k Ω、您将发现自己的电阻为1千欧|| 1k 欧|| 1k 欧姆|| 1k 欧姆=250欧姆。 我怀疑您的 i2c 总线会在驱动具有如此强的上拉电阻的低电平信号时遇到问题。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们现在无法驱动低电平信号。  

    您会说、如果每个 通道都有自己的1k Ω 上拉电阻、当双通道打开时、我 将看到两个通道总共只有0.5k Ω 上拉电阻、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    您应该调整上拉电阻器的大小、以便同时启用的所有通道的总电流不超过3mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 King:

    是的、开启的通道将看到其各自的上拉电阻器并联、从而使 VCC 的上拉电阻更强。 请遵循 Clemens 的建议。

    此致、

    Tyler