This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:RST 的连接请求(引脚32)

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168192/dp83826e-the-connection-request-of-rst-pin-32

器件型号:DP83826E

大家好、PHY 专家团队

在客户的设计中、他们希望通过 MCU 控制 RST 引脚、是否有任何连接请求? 原因我在 DP83826 EVM 参考设计中看到、RST 可以通过470欧姆电阻器连接到 GND。 是否应在 PHY 引脚和 MCU 引脚之间添加一个电阻器? MCU 的 GPIO 是否应设置为推挽或开漏? PHY RST 引脚的内部上拉电阻值是多少?

谢谢你

Joe

BR

11042022.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    要通过 MCU 控制 RST 引脚、请将其直接连接到 MCU、并在 MCU 不驱动该引脚时使用弱上拉电阻。

    谢谢、

    Evan