This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83816EX:PCI2.0至以太网 PHY/MAC 控制器 IC

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168203/dp83816ex-pci2-0-to-ethernet-phy-mac-controller-ic

器件型号:DP83816EX

任何 处于活动状态的 PCI2.0转以太网 PHY/MAC 控制器 IC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    我们不为此特定应用提供任何 IC -需要使用单独的 MAC 和 PHY 来实现类似功能。

    谢谢、

    Evan