This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848VYB:计算机无法识别 DP83848

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167316/dp83848vyb-dp83848-is-not-recognized-by-the-computer

器件型号:DP83848VYB

大家好、

计算机无法识别客户绘制的6层电路板。 当 DP81848电路 单独制成电路板时、可以连接计算机。 这是否意味着 PCB 布局问题?  您能否帮助检查客户的 PCB 布局?

这是原理图

PCB 是一个六层电路板。 PCB 布局:

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    您能否澄清计算机无法识别电路板意味着什么? 这是 在 原理图设计/布局阶段进行的、还是设计已经被制造、无法连接?

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    此设计 已经制造完成。

    正如上面的屏幕截图所示、当网线插入计算机和芯片的以太网连接器端时、计算机端将始终显示网线已拔出

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢您的澄清。 原理图和 PCB 布局看起来不错、但 没有文件很难验证。 您能否提供应用的方框图? 此外、6层电路板布局和分别进行848电路时、应用中是否存在任何差异?

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    方框图如下所示

    ARM 是主芯片、左侧连接高速 USB PHY 接口芯片、83848芯片和232芯片、另一侧连接到 FPGA 进行通信。

    没有很大的区别。 848是一个4层电路板、没有其他器件、如232\ARM\FPGA 芯片。

    下面是每层的 PCB 布局

    返回页首

    GND  

    信号

    电源

    底部

    最棒的

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    [引用 userid="377385" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167316/dp83848vyb-dp83848-is-not-recognized-by-the-computer "]当 DP81848电路 单独制成电路板时[/quot]

    在这种情况下测试848时、 848是与主板完全独立的电路板、还是用作互连?

    客户是否能够读取 PHY 寄存器并为每种情况提供(0至1E)转储?

    谢谢、

    Evan