This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:帮助在电视中推荐采用 CSPI 协议的转接驱动器应用器件

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BR401, DS15BR400, DS25BR400, TDP0604, DS25CP104A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1165762/ds25br440-help-to-propose-a-redriver-application-device-with-cspi-protocol-in-tv

器件型号:DS25BR440
主题中讨论的其他器件:DS15BR401DS15BR400DS25BR400TDP0604DS25CP104A

您好的团队:

    在电视视频信号协议中有一个新的转接驱动器应用机会-- CSPI,它专门用于大尺寸 LED 电视面板,位于电视面板的中间位置,CSPI 协议与 LVDS 相似,但它与 LVDS 特别不同,原因是1:传输数据速率高达2Gbps,2: 差分信号为1.8V。 那么、您能否帮助向面板的转接驱动器提出用于电视 SOC 的解决方案。

    随函附上 CSPI 的声明-一份中国协议、非常感谢!

e2e.ti.com/.../Point_2D00_to_2D00_point_2B00_transmission_2B00_protocol_2D00_CSPI_2B00_for_2B00_thin_2B00_film_2B00_transistor_2B00_liquid_2B00_crystal_2B00_displays.pdfe2e.ti.com/.../TCL_2B00_CSOT_2B00_CSPI_2B00_TECHNOLOGY.pdf。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    在阅读了随附的有关 CSPI 的陈述后、根据我对高达2Gbps 数据速率的需求以及研究报告中报告的最小眼图张开度的理解、DS15BR400/DS15BR401可能是此应用的良好解决方案。

    我有几个与电视应用相关的澄清问题和咨询:

    1. 将使用哪种传输介质? 该系统将遇到的最大损耗约为多少?
    2. 在实验设置中、眼图在哪里测量? 我可以在该捕获中看到312mV 的垂直眼图张开度。
    3. 差分信号是否为1.8V 峰峰值?
    4. 有哪些客户询问此潜在用例? 对该应用的容量有任何估计?

    最棒的

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我只是附上了信号规格供您参考、请帮助您仔细检查、谢谢!

     1:FFC+PCB   FR4  

    2:眼图介于0.1V- 1.2V 之间、采用正常1.8V 电源

    3:PK-pk <=1.2V

    4,客户是 TCL CSOT,仅用于大尺寸(>80')电视

    e2e.ti.com/.../CSPI-SPEC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的后续回答。 我还建议查看 DS25BR400或类似的 CML 器件。 该器件在2.0Gbps 数据速率下能够提供100mV-1560mV 的输入电压电平。

    初始研究中显示的方框图是否代表电视应用? 或者、您是否有我可以查看的该应用的不同方框图?

    最棒的

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

       我没有有关该块的详细信息、但我进行了进一步检查、发现输入共模电压和输出共模电压无法满足 SPE (<0.6V)要求、该 CSPI 信号与 HDMI 2.0差分电压相似、但与 HDMI2.0不同、共模电压低于0.6V、 因此、我认为 DS25BR400或相关系列不能满足要求、

      因此、请帮助检查 TDP0604、但我有问题1:TDP0604输出共模电压为3.3V、如果有降低该电压的解决方案、请执行以下操作:2. 客户没有 CLK 信号、如果该信号仅适用于信号转接驱动器的 HDMI 数据通道、谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我认为 TDP0604不符合您的系统需求。 我建议改用 DS25CP104A。 请查看此数据表的电气特性;对于输出共模、这可能是交流耦合。

    最棒的

    David