This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:UFP +电源

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167635/tusb422-ufp-power-source

器件型号:TUSB422

您好!

我将集思广益、探讨如何实现一款 USB 器件、该器件通过 C 型连接器(UFP +电源)向平板电脑供电。 我进入了这个 线程、正是我想要的。 但是、我希望尽可能减少 FW 工作。 我想知道是否有一个芯片已经实现了这一点。

谢谢、

耶生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ye-Sheng、

    是的、TUSB422应该能够执行此操作、尽管我不知道我们是否有任何芯片可以减少所需的 FW 工作量。

    为了使 TUSB422同时用作 UFP 和电源、您首先需要将其设置为 UFP 和 Power Sink。 之后、您可以执行电源角色交换、将电源角色切换为电源。 为此、我建议查看数据表中的第7.4.3节。

    如果您还可以、如果您可以提供方框图或说明系统以及 TUSB422的使用方法、我可能会帮助您了解替代方案或帮助您展示如何在系统中使用 TUSB422。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我正在计划一些简单的事情。 交流/直流转换器可生成固定的5V、最大3A。 MCU 配置为 USB 器件模式。 在本例中、平板电脑是 USB 主机。 我想通过 C 型连接器为平板电脑充电/通信。

    请提出任何建议。

    谢谢、

    耶生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ye-Sheng、

    我建议您查看之前的 E2E 主题 :https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/903687/tps65987d-is-the-controller-default-suitable-for-source-ufp

    它涵盖了与使用 Type-C 连接器实现 UFP 和源角色相关的相同问题、并提供了一些建议。

    此外、我还建议您查看 USB Type-C 规范中的第4.8.3和4.8.4节、其中提供了有关拉电流/灌电流角色以及使用 UFP 和 DFP 的更多信息。  e2e.ti.com/.../3326.USB-Type_2D00_C-Specification-Release-1.3.pdf

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢、

    Ryan