This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:REFCLK VIL/VIH 阈值?

Guru**** 2515065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168067/tusb1210-refclk-vil-vih-thresholds

器件型号:TUSB1210

您好!

在提供外部26MHz 方波时钟时、我们是否具有 REFCLK 的 VIL/VIH 值?  数据表似乎没有指定这些值。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

       REFCLK 没有 VIL/VIH,但振幅应>3V。

    此致

    Brian