This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:933的 I2C 问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168057/ds90ub954-q1-i2c-issue-with-933

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

您好、专家、

我们将933与954结合使用、但存在 I2C 问题。 如下所示:

我们的工具与954连接、该工具将 I2C 发送到954/933。 我们发现、I2C 信号通常采用954、但  I2C 信号有时采用异常方式  933-33。

I2C 信号的端接电阻为933。 我们可以看到字节1、字节2、... 933中的 n 字节、但933中没有 n 字节(n+1)。

我们读取933寄存器"CRC Errors"(Addr. 0x0A 和0x0B)、该值 递增、直至达到0xFFFF。

我们使用 ALP 进行裕度分析、结果是可以的。

我们目前没有找到根本原因。 您能否提供一些调试此问题的建议?  提前感谢。

BR

Chian

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chi、

    发生这种情况是因为 CRC 错误。 请通过测量插入损耗和回波损耗来检查链路质量、尤其是对于反向通道所在的较低频率范围。 此外、如果使用 PoC 滤波器、您也可以尝试在不使用 PoC 滤波器的情况下进行测试。 只需从外部为摄像机供电、然后从两侧断开 PoC 的物理连接。