This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:通过 RMII 接口使用 STM32H733VGT6的 DP83826IRHBT

Guru**** 2544030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163609/dp83826i-dp83826irhbt-with-the-stm32h733vgt6-over-the-rmii-interface

器件型号:DP83826I

大家好、

美好的一天! 请确保 DP83826IRHBT 通过 RMII 接口与 STM32H733VGT6兼容。 如有可能,请提供任何参考资料。  

提前感谢您的支持。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    DP83826未特别通过 STM32G733VGT6验证。

    如果 STM32G733VGT6与 RMII 标准兼容、并且如果您可以满足数据表中的接口时序要求、则可以将其与 DP83826搭配使用。

    如需开发所需的任何特定帮助、请与我们联系。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答  

    我们能否为控制器和以太网使用通用复位(手动和看门狗)、或者是否需要将以太网复位引脚分配给控制器的 GPIO (STM32H753VIT6)

    是否存在任何计时冲突。 (在以太网端给定200us 去抖(可能根据您的建议而有所不同))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishav、

    最好有两种选择、以获得更好的灵活性。 您可以在控制器复位和通过 GPIO 从控制器复位之间使用 OR 函数。