This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:I2C 通用 I/O (GPIO)升级

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167781/tca9539-q1-upgrade-of-i2c-general-purpose-i-os-gpios

器件型号:TCA9539-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9539

各位专家,您好

我们知道 、TCA9539-Q1 具有16个通道的自动等级。

我们是否有更多用于自动应用的通道 IC 或对此进行计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    目前、我们没有制定任何更大 IO 扩展器的计划。 我们的假设是,客户可以并行使用多个 TCA9539来扩展更多的 GPIO。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复