This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR412:DS160PR412RUAT 相关问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167683/ds160pr412-ds160pr412ruat-related-problems

器件型号:DS160PR412

您好,

请帮助查看附件的原理图设计是否存在任何问题、无法使用 DS160PR412读取 Gen3和 Gen4图形卡。 请帮助分析原因、谢谢!

e2e.ti.com/.../LEPU.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到 DS160PR412器件的 RX_DET/SCL 和 RSVD 引脚连接到"TPxx、tp_sc1r0"网络。 您能解释一下这些网络是什么以及它们应该做什么吗? 看起来它们可能与负载开关有关、但我不确定。 根据 DS160PR412数据表、对于 PCIe 应用、建议将 RX_DET 引脚保持在 L3 (悬空)状态、并且 RSVD 引脚 应始终保持悬空。

    其他引脚配置设置似乎有效、因此我想先排除 RX_DET 和 RSVD 的问题。

    最棒的

    苏伊文