This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:无法从 USB 集线器获取输出

Guru**** 2853000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167717/tusb2046i-unable-to-get-an-output-from-usb-hub

器件型号:TUSB2046I

您好!

我无法从 USB 集线器获取到 USB 转串行 IC 芯片 FT232RL 的输出。

主机能够单独检测 USB 集线器和 FT232RL 芯片、但集线器没有输出。

我已连接 USB 集线器原理图。

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我看不到原理图本身的问题。 由于集线器不控制 VBUS、您如何向 FT232RL 提供 VBUS?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这是我们用于 FT232RL 的原理图。  
    无法找到问题、它是否与主机计算机端缺少的驱动程序或其他问题有关?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex

    请从 FTDI 获取有关 FT232原理图审阅的帮助、因为我不熟悉此器件。  

    有关驱动器、请参阅 FT232数据表 https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2020/08/DS_FT232R.pdf。  以上列出的驱动程序均可从 FTDI 网站(www.ftdichip.com)免费下载。 其他操作系统也提供了各种第三方驱动程序-有关详细信息、请参阅 FTDI 网站(www.ftdichip.com)。 有关驱动程序安装、请参阅 http://www.ftdichip.com/Documents/InstallGuides.htm

    集线器输出映射为1D+/-、2D+/-。 3D+/-和4D+/-、但 FT232输入映射为5D+/-、它如何连接到集线器? 谁在证明+5V_HUB2?  

    您能否用示波器来验证+5V_HUB2变为5V、然后 FT232的5D+变为3.3V?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。 我将首先尝试、看看它是如何工作的!

    Alex