This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:DSP 引脚保护电路

Guru**** 2894770 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167726/tpd4e001-dsp-pin-protection-circuit

器件型号:TPD4E001
主题中讨论的其他器件: 冲击

大家好、

在我们的 C2000评估套件中 、TPD4E001用作 DSP ADC 引脚上的保护电路、ADC 引脚的绝对最大额定值为4.6V。

我想知道当 ADC 引脚节点上发生瞬态事件时、TPD4E001将如何工作?

TPD4E001的 VBR 为11V、高于 ADC 引脚的最大额定值、这是否意味着瞬态能量将通过高侧内部二极管传导到 VCC 而不是 GND?

这是否意味着 ADC 引脚电压将钳位到 VCC+ VForward (0.6V)?、

谢谢、请告诉我我的理解是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    如果 VCC 引脚连接到系统电源、则 TPD4E001可用作任何高于 VCC + VF 的信号摆幅的瞬态抑制器。 μF 在器件 VCC 引脚上使用0.1 μ F 电容器来实现 ESD 旁路。

    数据表中的钳位电压仅在 Vcc = 5V 且环境温度为25 C 时的最大值指定、因此当 Vcc = 3.3V 时、这些值会稍有不同  

    对于8kV ESD 冲击(瞬态事件)、最大钳位电压将为 Vcc + 25V。钳位电压是受保护 IC 将看到的电压。

    请注意、该电压在初始 ESD 脉冲之后约30nS 处获取。 电压高于 ADC 引脚的绝对最大值、但脉冲持续时间非常短、只要不超出 DSP 的额定电流、就不应损坏。 另请注意、这是最大值、典型钳位电压应低得多。  

     

    此致、

    Sebastian