This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:TPS65988DK + TUSB8044A 的告示板行为。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TPS65988DK, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135772/tusb8044a-billboard-behavior-by-tps65988dk-tusb8044a

器件型号:TUSB8044A
主题中讨论的其他器件: TPS65988DKTPS65988

大家好、我对 TI TPS65988DK (PD)+ TUSB8044A 的广告牌有疑问。

在告示板规格说明中:

已对01B/10b/11b 的 bmconfigured 字段设置进行了说明。

此外、在集线器 TUSB8044a 规范中:

但是、在 TPS65988DK 应用程序中、我没有看到 Configbmured IO 的 GIO 事件设置。

如何通过我们的当前解决方案(TPS65988DK + TUSB8044A)支持告示板?

此外、我还在 USB 告示板规格中找到了附加说明:

TPS65988 + TUSB8044a 似乎用于静态告示板设计、对吧?

如果是、什么是"静态布告栏"定义?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KANTER、

    让我在内部咨询我的团队、我会尽快返回给您!

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond

    您何时提供更多信息?

    我在等你...

    BR

    Kanter.Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KANTER、

    此 GPIO 事件可用于向集线器发出 tAMETIMEOUT 已过期的信号。 这意味着 UFP 端口在超时过期之前没有收到进入模式消息。  

    这是您需要的配置(取决于端口1或2)

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    根据我们当前的结构(TPS65988DK + TUSB8044A)、有两个问题:

    我们使用了 GIO 的告示板事件、但它始终无法通过 TD 4.10.6灌电流交替模式测试的 USB PD CTS。

    =>通过 LeCroy 测试、广告牌的响应速度太慢。 我不知道为何总是 NG。

    此外、台湾 TI FAE 还提到响应无法更改、似乎是 TI 系统限制。

    2.我们检查了其它显示器设计,它似乎遵循了针对 NG 的 bmConfigure 01/10和11的 USB 告示板规格,以获得成功。

    =>当 DP ALT 成功时、我们仍然可以在窗口设备管理中看到告示板设备。

    我们检查规格、仅在 DP ALT 模式失败时使用00的静态告示板、并在 DP ALT 模式成功时消失。

    我们似乎采用了静态广告牌设计的 TI 解决方案结构、因此我想问静态广告牌的定义是什么、为什么 TI 使用该设计?

    BR。

    Kanter.Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KANTER、

    让我与我的团队核实一下、明天再回来。

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond

    我正在等待您的更新、您何时回答我的问题?

    BR

    Kanter.Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KANTER、  

    对延迟答复表示歉意,请一位专家回答。  

    我明天会回来。  

    谢谢、此致、
    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond

    反应似乎推迟了。

    请向我们提供您的意见

    BR

    Kanter.Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KANTER、

    很抱歉、从 PD 控制器方面来说、这就是我们可以做的所有事情。

    如果 PD 控制器按预期驱动 GPIO、则其余部分位于 USB 集线器上。  

    您能否检查并查看 GPIO 事件是否做出相应的反应?

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    1. USB CTS 4.10.6:GIO 事件正确、因为响应缓慢。 我们的产品使用 TPS65987DK 和 TPS65988DK 以及 TUSB8044A、两者都因响应速度慢而失效。 (例如、根据 LeCroy 测试结果、大约需要1.8秒~ 1.9秒)。

    2.广告牌行为:TI 是否很难做到? 什么是静态广告牌? 是否可以使用 bmconfigure 01/10/11进行更改,而不是总是00。

    您能否按项目支持并回答问题?  

    BR

    Kanter.Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KANTER、

    感谢您的回答!

    Raymond 不在办公室、将在本周结束时回来!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KANTER、

    您能否检查并查看 LeCroy 测试仪是否为最新版本?  

    关于广告牌、我需要更深入地了解一下、让我在本周结束前回复您。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond

    昨天、我们转到第三个实验、了解另外两个新项目、即65987+8044和65988+8044、这两个项目都已通过。

    LeCroy 测试仪工具已更新、判断方法也已更改、我计划再次使用此项目对其进行测试。

    如果有任何更新、我会将其传递给您。

    但是、我的客户想要改变广告牌的行为、但似乎 TI 仅支持"静电广告牌"。

    如果是、有必要向我们的客户解释什么是"静电广告牌"。

    这就是为什么我总是坚持解释"静电广告牌"的原因。

    此致、

    Kanter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KANTER、

    我将在内部进行接洽、以找到有关"静电广告牌"的最佳解释、并在明天返回给您。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人

    实际上、我等待了几天、但它仍然没有更新?

    BR

    Kanter.Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KANTER、

    很抱歉给您带来不便、 我仍在研究静态布告栏 功能描述符的确切定义、因为我对该应用不太熟悉。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KANTER、

    我建议联系 USB-IF 了解有关静态布告栏定义的更多详细信息、我们只需遵循规范所描述的内容。   

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond

    感谢您花这么多时间为我提供信息。

    但是、我认为 TI 使用的是"静态广告牌"设计、您能解释一下为什么 TI 使用这种方法?

    BR

    Kanter.Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KANTER、

    向 TUSB 团队的应用工程师求助。  

    谢谢、此致、

    林德华