This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9555:评估板

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9555, TCA9555, IO-EXPANDER-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167944/pca9555-eval-board

器件型号:PCA9555
Thread 中讨论的其他器件: TCA9555IO-EXPANDER-EVM

 是否有用于 PCA9555的评估板?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IO-EXPANDER-EVM (PCA9555与 TCA9555引脚兼容)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    克莱明是正确的! PCA9555与 TCA9555引脚对引脚兼容。 TCA9555 IO 扩展器 EVM 将与 PCA9555配合使用。  

    此致、

    Tyler