This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181RGZEVM:ESD 查询

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181RGZEVM, ESD224, SN65DP159, TMDS181, TPS62150A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/777230/tmds181rgzevm-esd-queries

器件型号:TMDS181RGZEVM
主题中讨论的其他器件: ESD224SN65DP159TMDS181TPS62150A

您好!

对于 TMDS181RGZEVM、注意到电路板上没有任何 ESD 保护、因此根据我们的 HDMI2.0 (输入/输出)和 TUSB3.1 (输入/输出)连接板、

  1. ESD 需要保护吗? 例如用于 HDMI2.0的 ESD224
  2. 电路板上的 ESD IC 会影响眼图?
  3. 因此、哪种情况应该更好(板载 ESD 或非 ESD)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaun

    ESD 选择更多地是一个系统参数、并取决于系统设计要求。 请查看 ESD 选择指南:

    www.ti.com/.../sszb130c.pdf

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    非常感谢。

    顺便说一下、关于 HDMI 的另一个查询。

    产品状况:
    •HDMI2.0和 USB3.0连接器板、用于连接主机(CCD 传感器)和接收器(监视器/PC)、是指将数据从传感器传输到处理器。 因此需要确保数据速率符合要求。
    •从传感器到电路板的 HDMI/USB 电缆约为3米。

    HDMI? :
    1.?..对于 HDMI 5V,请将其从主机连接到接收设备,是否需要添加额外的5V 电源?
    2.?:对于转接驱动器/重定时器,哪种模式对我们的情况更好或更快?
    •转接驱动器–仅放大信号并进行传输
    •重定时器–全新的干净时钟信号
    3.?:I2C 控制接口:
    如果没有 I2C 接口、能否通过 GPIO (7个引脚)在高数据速率下设置转接驱动器/或重定时器模式的配置? 这样做有什么缺点吗?

    4.?:在 SN65DP159参考设计中,屏蔽引脚与电路板 GND 之间增加了1M 欧姆的电阻器和0.01uF 的电容器,仅用于 ESD/EMI? 还是必须这样做? 如何使用0欧姆电阻器或小型焊盘连接到主 GND?
    5.?:DDC_SCL/SDA 直接连接至接收 HDMI 输出和 TMDS181芯片组(SCL/SDA_SNK),我将此应用与如下不同的连接混淆,您有什么想法吗?
    •DDC_SCL/SDA (主机) TMDS181 (SCL/SDA_SNK)+ Sink (DDC_SCL/SDA)
    •DDC_SCL/SDA (HOST) TMDS181 (SCL/SDA_SRC)……。 然后(TMDS181) SCL/SDA_SNK SINK (DDC_SCL/SDA)
    6.?:需要为主机的数据输入(8个引脚)添加交流耦合电容(0.1uF)? 需要添加什么情况?

    非常感谢您在这些方面的帮助。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaun

    这取决于您的系统设计要求。
    2.您可以将 TMDS181设置为根据数据速率自动从转接驱动器交叉至重定时器模式。 转接驱动器/重定时器的使用取决于整体系统信号完整性和抖动性能。
    器件将在引脚搭接和 I2C 模式下工作。 如果需要进行器件调试、我建议将 I2C 作为第二个选项。
    4.1M 和0.01uF 用于 ESD 目的。 1M 在连接器 GND 和电路板 GND 之间提供一条高阻抗路径、因此 ESD 事件不会耦合到电路板 ESD 上、而是通过连接器 GND 放电。 但 ESD 设计/要求取决于您的系统设计要求。
    五.两种拟议办法都是可行的。 请注意、TMDS181对 DDC 事务使用时钟扩展。 因为存在源和
    由于 DDC 事务传输/接收不正确、系统可能无法正确执行此功能的接收器。 为了克服这一问题、可以实现 snoop 配置、其中源极的 SDA/SCL 直接连接到 SDA/SCL 接收端、如建议1中所示。
    这取决于技术/拉电流/灌电流要求。 例如、HDMI 2.0是仅直流接口(因此无需交流耦合电容器)、而 USB3.1是交流耦合接口(需要交流耦合电容器)。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     在1.2V HDMI TMDS181电源上:  

    如果我想使用直流/直流来实现1.2V 电压,EMC 是否有任何问题? 恐怕开关频率会影响 EMC。

    如果使用 LDO、压降很大、芯片应该发热。 (IDD 最大电流= 350mA)

    对此有任何建议吗? 是否有直流/直流器件推荐?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaun

    请看一下 TPS62150A、但它也取决于您的电压输入要求。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaun、
    已经超过三天了、没有对此案例进行更新或回复。 我假设此问题现在已解决。 我们现在关闭此案例。 当您有与此问题相关的新更新时、请重新打开此问题。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    对于 HDMI 2.0、我需要将连接器(IN 和 OUT)放置在顶层、因此必须交换信号线、包括通道和极性。 如下所示:

    因此、应将寄存器配置为:
    09h.bit7 = 1
    09h.bit6 =1
    TMDS181仅用作重定时器模式。

    以上是否有任何推荐?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaun

    交换输入引脚时、IN_CLK 和 IN_D2会交换、而 IN_D1和 IN_D0会相互交换、如数据表的图26所示。 SWaP 在重定时器和转接驱动器模式下均可正常工作。

    极性交换在每个输入通道中交换 N 和 P 通道极性、仅在重定时器模式下可用。

    寄存器0x09h 的位6和位7用于交换输入引脚和极性。 您可能需要考虑将 DEV_FUNC_MODE 设置为仅重定时器模式。

    谢谢
    David