This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DP83869HM:DP83869HM Linux 驱动程序

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776592/linux-dp83869hm-dp83869hm-linux-driver

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

工具/软件:Linux

你(们)好

      您能帮您分享 DP83869HM Linux 驱动程序吗?我在 TI 线上找不到它。非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我正在研究此问题、并将在星期三之前发送更新。

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我们目前正在开发驱动程序、该驱动程序应很快在线。

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aniruddha、
    请注意、我正在寻找完全相同的驱动程序。 您对何时上线有什么想法吗? 这是几天、几周吗? 还是需要更长时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在考虑在我们的新设计之一中使用 DP83869。 有关 Linux 驱动程序可用性的任何信息都将对我们有所帮助。

    非常感谢、

    Alexis