This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV032A:DS90LV032A 关闭状态

Guru**** 2925610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV032A, DS90C032QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/777461/ds90lv032a-ds90lv032a-off-status

器件型号:DS90LV032A
主题中讨论的其他器件: DS90C032QML

您好!

我有一个有关德州仪器 DS90LV032A 接收器及其高阻抗输出状态的技术查询:

当其 Vcc 连接为零时:

  • Ro 输出是否为高阻抗?
  • Ro 输出是否为0V 并且能够灌入电流?

Ro 输出在什么 Vcc 电平下由输入电压定义?

有关 LVDS 器件 DS90LV032A 的另一个查询。

我注意到、在干净启动(5-10毫秒)期间、接收器输出在恢复为默认高电平状态之前下降1-2毫秒。

这是芯片设计的特征吗?

它的一致性如何?

有什么方法可以防止它?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请发送上电窗口和输出变为低电平的示波器图片。  我怀疑电源电压尚未达到  建议的工作范围。

    当 VCC = 0时、未指定 Ro 输出阻抗。  IIN 规格显示输入为高阻态  当 VCC = 0V 时、如果输出电压被强制高于或低于0V、我怀疑输出将像二极管一样运行。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    附件有两个示波器。

            SCR50显示了电源轨上电(3.3V;"C4");C2是用于触发示波器的5V 电源轨。 3V3电源轨上电大约需要4毫秒。

    SCR51显示了用于触发的相同5V 电源轨以及两个不同的 DS90LV032A 接收器的 R0引脚。 “+”和“–”差分输入未连接,但在本地端接100欧姆。

    我们目前还没有任何外部偏置。

    RO 连接到一个上拉电阻器、此上拉电阻器为 NPN 的基极供电–当 Ro 有效(低电平)时、它将下拉基极并禁用 NPN。 在启动期间、RO 应为高阻态或默认为高电平、从而使上拉电阻占主导地位。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、j

    看起来电路中的某个元件 已经开始在 VDD = 500mV 时加载电路。  

    您能否发送原理图、以便我们更好地查看组件。

    谢谢、此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    一段时间没有听到过您的反馈。 我将关闭此主题、但如果您仍需要帮助、请回复此主题、它将再次打开。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaser、

    对拖延表示歉意。

    LVDS 输出上的负载如下。 请注意、在这个上电情况下、5V 也从零上升。 如果 LVDS IC 为高阻态、稳态偏置电压应为2.4V。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    无法保证 Vcc 在建议范围之外时的输出行为。 因此、遗憾的是、我真的不知道这种行为会有多一致。 您是否曾尝试观察输出未连接到任何设备时的行为?

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    一段时间没有听到过您的反馈。 我将关闭此主题、但如果您仍需要帮助、请回复此主题、它将再次打开。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaser、

    客户已决定改用5V LVDS IC 而不是3V3:可能是 DS90C032QML。

    该电源轨上实际上有一个类似的大电容器滤波器(100-200uF)、压摆率相似。 我们是否仍有可能看到干扰?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ikon、

    不过、不应出现干扰、我们不知道为什么会有干扰。 请尝试一下、看看情况如何。 如果他们仍然看到干扰、请尝试观察输出未连接到任何设备时的行为。

    此致、
    相位