This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:当速度设置为1000M 时、它不会与对等设备链接

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772591/dp83867e-it-doesn-t-link-with-the-peer-when-the-speed-set-on-1000m

器件型号:DP83867E

大家好、我有一个使用 DP83867E 作为网络接口的项目、但是当我 将 AUTO_Negotiation 设置为开启时、该芯片只能以100M 的速度连接、当速度设置为1000M 时、它甚至不能与对等器件连接。 如果您能帮助我解决问题、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 DP83867调试指南。 您要执行的一些基本检查:


    使用的磁性元件将 CT 短路并连接到 VCC。 DP83867需要对 CT 连接进行衰减、然后将其接地。 有关原理图、请参阅数据表。
    VDD1P0需要1V0、而原理图显示连接到1.2V。 请重新检查。
    3、搭接配置为1000M 模式的时钟
    3.读取寄存器0x00、0x005以检查交换的自适应能力

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 如果您仍需要帮助、请打开新主题并提供此主题的参考。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的建议。 我已根据您的建议分步检查了评估板、如下所示:

    磁性 CT 已进行衰减并连接到接地端。
    我已将 VDD1P0调整为1V0
    但是、在我进行上述更改后、芯片仍然无法在1000M 上工作。
    没有用于设置速度的板载自举、但我已经通过下面列出的 SMI 配置了寄存器:
    地址0x1F 设置为0x8000、地址0x00设置为0x1300、地址0x10设置为0x5068、地址0x09设置为0x0200、地址0x1F 设置为0x4000
    上述寄存器值是否正确、可与支持1000M 的合作伙伴进行自协商?
    对寄存器0x00的回读是已经写入的内容、但对寄存器0x05的读操作是0x0000。
    我的 DP83867E 仍然不愿意在1000M 工作、请给我更多帮助。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    寄存器0x0005为0x000表示 PHY 未接收到来自连接方的自协商基页。

    请转储以下寄存器并与我共享。

    1. 0x0000到0x001F
    设置寄存器:0x006E 和0x006F。


    您是否检查了 RX_CLK 引脚上的时钟频率?

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新主题并提供指向此主题的链接。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有检查寄存器、因为它们不是1000M 链路问题的原因。 我通过在 VDDA_2P5之后推迟 VDD_1P0 POWER_ON 时间来解决该问题、现在它可以稳定工作。 无论如何、感谢您的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!! 这是电路板上的电源定序问题。

    此致、
    GET